This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:您能不能帮助我查看 DOUT 并推荐一种将峰间电压调节为1.00V 至4.00v 的解决方案、以缓解触摸屏测量的信号数据采样问题?

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113491/tsc2046e-could-you-please-help-me-in-reviewing-the-dout-and-recommending-a-solution-to-tune-the-peak-to-peak-to-1-00v-to-4-00v-to-ease-the-concern-of-signal-data-sampling-of-touch-screen-measurement

器件型号:TSC2046E

主席/女士,

我的应用使用 TSC2046E 感应3英寸触摸屏。

DOUT 信号范围为1.40V 至3.80V、峰间电压为2.40。

不确定数据是否会正确移入接收控制器寄存器。

已尝试 SER/*DFR 采样配置,结果相同。

是否有命令可将 DOUT 范围微调至1.00V 至4.00V、峰间电压为3.00v、以缓解信号触控采样的问题?

此致、

刘王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    不会像这样直接"微调"逻辑电平。 但是、1V 的低逻辑电平非常高。 数据表列出了最大值为0.4V 的电压。 电平也取决于您的 IOVDD。 您能否分享您的设置原理图?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、Bulter 和先生/女士、

    通过禁用微控制器 GPIO 驱动为低/高电平的功能、此问题已得到解决。

    感谢大家的支持。

    此致、

    刘王