请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2046E 主席/女士,
我的应用使用 TSC2046E 感应3英寸触摸屏。
DOUT 信号范围为1.40V 至3.80V、峰间电压为2.40。
不确定数据是否会正确移入接收控制器寄存器。
已尝试 SER/*DFR 采样配置,结果相同。
是否有命令可将 DOUT 范围微调至1.00V 至4.00V、峰间电压为3.00v、以缓解信号触控采样的问题?
此致、
刘王