This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539A4:具有 DRV8412的 TEC 控制器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, AFE539A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113620/afe539a4-tec-controller-with-drv8412

器件型号:AFE539A4
主题中讨论的其他器件:DRV8412、

您好!

我们的客户对此产品非常感兴趣。
他们在当前系统中使用 DRV8412作为驱动器、并希望将其与 AFE539A4搭配使用。

数据表使用降压转换器。 是否可以使用 DRV8412等 H 桥驱动器?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    看起来 DRV8412是 PWM 控制的 H 桥驱动器。 AFE539A4使用电压输出、因此无法为驱动器提供 PWM 输入。

    我可以向您发送一封 e2e 朋友请求、给您发送一封私人邮件、以获取有关您的客户申请的更多详细信息吗?  

    最棒的

    Katlynne Jones