This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:AFE5828 SPI 寄存器配置

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111613/afe5828-afe5828-spi-register-config

器件型号:AFE5828

大家好

?具有 afe5828 SPI 寄存器演示的人与我分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    感谢您给我们写信。

    很抱歉,但我无法理解您到底在寻找什么。

    是否需要器件 AFE5828的 SPI 寄存器映射? 它应该位于器件数据表中。  或者、您是否正在寻找 SPI 寄存器写入脚本以在特定模式下进行器件初始化?

    您能澄清一下、我会向您提供相关信息。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    只是想检查您是否获得了所需的信息? 因为我没有听到您的反馈。  

    如果您对 AFE5828有任何疑问、请随时与我联系。

    谢谢、此致、

    Abhishek