This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:固件错误

Guru**** 3006520 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108059/afe5832evm-firmware-error

器件型号:AFE5832EVM

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 AFE5832EVM 和 TSW1400。 请查看下面他的查询以供您参考。  非常感谢。

我将 AFE5832EVM 连接到 TSW1400、两者都连接到正确的电源。 但是、每次我要下载固件时、我都会收到错误 JTAG_chain_broken。 我已经尝试了 E2E 论坛中可以阅读的所有故障排除解决方案、但仍然无法正常工作。 我也有两块电路板、每块电路板都尝试了所有组合、但仍然无法正常工作(我不相信电路板有缺陷)。 它们是全新的)

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在大多数情况下、这是由电路板故障造成的。 因为客户觉得不错、而且两个 TSW 板不太可能都坏了。 您能否只检查以下内容:

    1.电源

    • 将单独的5V 电源连接到 EVM 和 TSW 卡。 将两个电源的电流限制保持在2A。 -(最常见的问题)。  
    • 连接后(TSW 应消耗大约300mA 的电流)-验证
    • 该 EVM 应消耗500-700mA 电流

    2.更换 USB 电缆  

    3.在另一台计算机上尝试

    请告诉我上述任何一项是否有效。

    大多数情况下、他们会测试上述测试、但您只能确保上述测试失败一次。

    接下来、我们将了解要执行的操作。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您在启动 AFE5832EVM 时是否仍面临错误?

    我正在关闭此主题、因为我没有听到您的反馈。 如果您有任何疑问、请随时重新打开。

    谢谢、此致、

    Abhishek