This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:是否有可编程寄存器可用于描述输出电压应如何调节与温度间的关系?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, AMC7834, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113463/amc7836-are-there-programmable-registers-that-can-be-used-to-describe-how-the-output-voltage-should-adjust-vs-temp

器件型号:AMC7836
主题中讨论的其他器件: AMC7834、 AFE10004

大家好、

我的客户有以下问题-

我正在检查 AMC7836偏置 DAC 是否能够根据温度调节其输出电压。 AMC7836是否具有可编程寄存器、我们可以使用这些寄存器来描述输出电压应如何随温度变化进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我怀疑您的客户正在寻找某种闭环操作。  遗憾的是、AMC7836不支持闭环运行。  它需要一个 MCU 来读取 ADC 并写入 DAC。

    您可以考虑使用电流分流监控器支持闭环运行的 AMC7834、也可以查看 AFE10004、该器件支持带温度反馈的闭环运行。

    谢谢

    Paul