Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-EP, ADS1278, ADS1278-SP, ADS1278-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1278-EP 主题中讨论的其他器件: ADS1278、 ADS1278-SP、 ADS1278-HT
大家好、团队、
我的客户只需要知道设备顶部的金属是否以电气方式连接到任何设备,或者是否浮动。 如果它是浮动的,大于0.3cm^2,则需要将其接地。
如果您有任何建议、我们将不胜感激。
此致、
Renan