This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:VIH

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113397/adcs7476-vih

器件型号:ADCS7476

您好、专家、

ADCS7476的数据表显示最小数字输入 VIH 为2.4V、该值是否为固定值? 还是该值会随着 VDD 的增大而增大? 如果我使用5V VDD 和2.5V 数字输入逻辑、该怎么办? 会导致问题吗?

最好的,

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    我已经研究过这一点、根据可用的信息、所有这些都表示 V_IH 电平在整个电源范围内是恒定的。  

    此参数通常规格为  Vdd - 0.4V、但遗憾 的是、似乎没有任何迹象表明这适用于此器件。  

    此致

    Cynthia