This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:测试音

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112996/dac39j84-test-tone

器件型号:DAC39J84

DAC3XJ8X 系列能否输出独立 于正常工作的 JESD 接口的测试音? 假设为其提供了参考时钟、并 根据需要对其内部 PLL 进行编程。 是否可以使用粗糙 的 N*FS/8或 NCO 输出音调?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DES、

    是的。 请参阅随附的使用 TI DAC38JxxEVM 和 GUI 的示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6825.DAC38J84-100MHz-NCO-Test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确定使这种情况发生所需的控制寄存器。 此外、您使用的测试设置中寄存器配置文件的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉及的寄存器包括0x02、0x0d、0x14、0x15、0x16、 0x1f 和0x2F。 用于测试此情况的配置文件已附加。 这将创建一个具有983.04MHz 输入时钟的100MHz NCO。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../100M_5F00_NCO_5F00_983.04_5F00_Fs_5F00_no_5F00_LMK.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清。 寄存器0x30 = sifdc、即当 sifdac_ENA 被置为有效时发送到 DAC 内核的常量值- reg0x2F、位0吗? 您将其设置为"0000";如何解读该值; sifdc ="0000"和"1111"等效于峰值最大射频输出功率、而"1000"和"0111"则为最小射频级别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仅 NCO 模式下使用 DAC 时、我们将 DAC 设置为数字输入的最小输出。 这可以通过两种方式来实现。 将常量输入设置为0x0000并将 DAC 设置为偏移二进制模式(0x2位1)、或将常量输入设置为0x8000且 DAC 设置为2的 comp。 然后、粗增益用于根据需要调整输出增益(0x03位15:12)。