This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADC 数据中的卡位

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113103/ads54j66-stuck-bits-in-adc-data

器件型号:ADS54J66

您好!

我一直看到来自单个 ADC 的数据、其中底部5位始终为1。 附件是从两个不同 ADC 读取数据的屏幕截图、一个 ADC 存在此卡位问题、另一个 ADC 正常。 您可以看到、由于分辨率较差、一个 ADC 中的正弦波看起来非常阻塞、而其他3个通道似乎没有噪声、因为噪声不会出现在第6个 LSB 中。

两个 ADC 共享相同的电源和编程。 此外、我从两个 ADC 读回了寄存器、读回是相同的。 我曾多次尝试下电上电并对 ADC 重新编程、但问题仍然存在。 我们在类似的定制 PCB 上安装了其他 ADS54J66、并通过类似的 FPGA 固件进行编程/读取、但未发现此问题。 因此、导致这些卡住位的原因对于该单个 ADC 来说都是特殊的。

我希望有人能够向我指出一些可能的原因、我可能会研究这些原因来解决问题、我已经看到其他 ADC 卡位可能指示电压轨未正确解耦。 也许有人可以告诉我、这对于该 ADC 是否也是可能的。

谢谢、

Eric M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    每个 ADC 有4个输出。 您是说一个 ADC 的一个通道的输出不良还是说全部四个通道都不好? 是否在提供电源和时钟后对 ADC 发出硬复位? 您能否按照所附数据表的第9.1节对电源进行电源定序?

    此致、

    Jime2e.ti.com/.../1488.Updated-data-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 上的所有4个通道都是坏的。

    通常、我在配置 ADC 和时钟之前发出硬复位。 我尝试进行更改、以便在对时钟进行编程之后但在对 ADC 进行编程之前发出复位、这并不能解决问题。

    我们的 PCB 已按照该数据表的建议对电源进行排序。 3V、1.9VA 和1.15VD 在电路板通电后立即同时加电、然后1.15VD 启用1.9VD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将坏器件置于测试模式、并转至 ADC 第0Fh 页、地址0x74并将数据设置为0x40来查看是否会生成斜坡? 如果这样做失败、我猜您可能有一个坏器件或它可能被不正确焊接。