This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:内部基准不工作

Guru**** 2965100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113381/ads1260-internal-reference-not-working

器件型号:ADS1260

您好!

如果我根据数据表配置内部基准、我总是会得到 REFL_ALM (基准警报)错误。

数据表中对此进行了非常简单的解释、但它不起作用。

我将0x10h 写入寄存器 REF。

ADC 中止其转换并返回寄存器状态= 0x0Eh (REFL_ALM=1)。

外部基准

REF = REF_MUX_P_AIN0 | REF_MUX_N_AIN1;

REF = 0x0A

一切都正常、不是很好。

您是否有使用内部基准的任何特殊说明?
是否曾经发生过内部基准在 ADS1260中不工作的情况? 是否有勘误表?

此致
Frank Roeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    根据您迄今为止提供的信息、似乎我缺少了一些信息

    [~ userid="525805" URL" URL"μ C/support/data-transcers-group/data-***/f/data-***-forum/1113381/ads1260-internal-reference-not -working"]

    我将0x10h 写入寄存器 REF。

    ADC 中止其转换并返回寄存器状态= 0x0Eh (REFL_ALM=1)。

    [/报价]

    REF 警报不会影响 ADC 转换过程-即使 VREF 断开连接、ALARM 位也会告诉您发生这种情况、但 ADC 将继续转换。 因此、我不清楚 ADC 在您的情况下中止转换的原因。 您是否由于读取状态字节中的 REF_ALM 位而执行此操作? 您意味着 ADC 正在自行执行这些操作、这意味着更大的问题。

    在选择内部 VREF 时、即写入0x10h 时、您是否尝试读回寄存器写入? 此 WREG 是否成功?

    在 ADS1260的 REFOUT 引脚上是否有所需的10uF 电容器?

    它可能有助于更详细地解释在 WREG 打开内部 VREF 后发生的情况。 如果您认为逻辑分析仪数据将使其更加清晰、请同时发送。

    布莱恩