This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7056, ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113346/adc-suggestion

主题中讨论的其他器件:ADS7056ADS7046

您好!

请建议具有以下要求的 ADC。

测量振幅为0-3.3V 且宽度为3微秒的电压脉冲

2.我们觉得12-16位分辨率、10MSPS 的采样率应该可以吗? 如果不正确、请回答我的问题。

3.连接板载 MCU 所需的主机接口 I2C/SPI/I2S。

谢谢、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    取决于您希望在此3us "脉冲"上采集多少个样本。  您是否试图捕捉脉冲的"形状"或只是验证幅度?  您是在持续采样信号还是仅在应用脉冲期间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速响应。 我正在尝试捕获脉冲振幅、在应用脉冲期间进行采样。

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!  

    我们的产品系列以大约3MSPS 的速率提供支持、这将使您能够采集8-9个样本。 查看 ADS7046或 ADS7056、了解它们是否满足您的需求。