This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:我想问如何保存来自 TSW1400EVM 的数据

Guru**** 2379460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112701/tsw1400evm-i-want-to-ask-how-to-save-data-from-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4249EVM

大家好、

我使用 TSW1400EVM 和 ADS4249EVM 以数字化方式收集数据。 但我想保存原始数据。

我选择文件保存原始 ADC 代码作为二进制文件。 然后、我将其放入 Matlab 中。 FFT 之后 、频谱完全不同。

图1由 HSDC Pro 中的实数 FFT 生成。 图2 由 Matlab 生成(此处、我仅获取频率大于零的项目)。 但它仍然具有 对称的峰值。 我很困惑。

我有更多问题。

我希望持续保存数据。 我选择'Data capture options'--'capture options'并同时选中'continuous capture'和'write captured data to file'。

但是、在我停止捕获后、我无法找到数据文件的位置。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐家璇,

    在尝试使用 Matlab 处理数据之前、我会重点关注获取有效的捕获。 从我所能告诉的内容中捕获数据似乎仍然存在问题。 如果可能、我还会尝试使用.csv 数据。

    停止连续捕获后、仅保存最后一次捕获。 这将保存在以下位置:

    C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    感谢你的帮助。

    但我需要保存所有捕获。 是否有好的方法来实现它?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐家璇,

    此功能不可用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    如果此功能不起作用、我会非常失望。 我们是否可以更改 HSDC Pro 的一些 API 来实现它? 我相信、如果我们能够获得最后一次捕获、这意味着所有数据都已收集。  

    是否有能够实现它的采集板?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐家璇,

    您唯一的其他选择是使用外部或软件触发来执行自动化捕获。 每次发出触发信号时、都会捕获并保存数据。 这就是我们为您提供的所有服务。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    好的、我知道。 感谢您的帮助和耐心。 这对我来说确实意味着什么。

    此致。