This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:ADS 8900B 的定制板

Guru**** 2820165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113028/ads8900b-custom-board-for-ads-8900b

器件型号:ADS8900B

您好!
我已经根据共享原理图为 ADS8900B 开发了定制板。

e2e.ti.com/.../adc_5F00_01.pdf    e2e.ti.com/.../ref_5F00_conn_5F00_01.pdf


并按照 该线程提供的校正进行操作

为了与 ADC 通信、我在"数据表"中的理解是、您提供了一个高 CONVST 脉冲并监控 RVS 引脚的上升情况。 检测到 RVS 上升沿后,通过降低 CS 引脚 .........进行 SPI 通信

为此,我向 CONVST 引脚施加了1kHz (3.3V)信号,但 RVS 引脚中没有活动。  请澄清我的理解。 并建议我使用正确的方法与定制板进行 SPI 通信。

此致

----

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    DVDD 引脚16连接到5V 电源(我假设您将此设置为5.5V、以便 LDO U3可以保持+5.3V 的输出电压)。  DVDD 设置 IO 电平电压、对于高电平、该电压必须至少为0.7*DVDD;或者3.85V (对于 DVDD=5V、为3.5V)、这与3.3V 逻辑不兼容。

    将 DVDD 更改为3.3V、或将电压从1kHz 源增加到5V 逻辑电平。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、它确实解决了我的问题。现在我获得的 RVS 信号正是我想要的...

    但是、还有另一个问题可能与本主题无关、RVS 信号仅在我用手指触摸电路板时才会输出。另一方面、RVS 引脚会静音。   

    如照片中所示。您能建议什么。 (上层和下层的多边形覆铜连接到 GND)

    my custom board for ADS8900B

    此致

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 CS 引脚保持在高电平时,电路板的运行状态相当正常,可以解决上述问题。 !!