This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:内部基准精度、采样频率到数据速率、电源查询

Guru**** 2515095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109961/ads131e08s-internal-reference-accuracy-sampling-freq-to-data-rate-power-supply-queries

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的 TI 工程师:

我们希望试用 ADS131E08S ΔΣ ADC 来替换其他供应商的其他类似器件、因为它已经过时。

请您帮助我们并澄清以下问题。

Q1) ADS131E08S 具有内部电压基准。  我们希望使用2.4V 输出设置。

输出电压、精度和温度漂移的最小和最大规格是多少?  请您告诉我们这些特征、以便我们做出明智的设计决策。

Q2)、您能否确认我们对输出字速率(FDR)和主时钟(FCLK)之间关系的理解。  我们打算将 CONFIG1寄存器中的 DR[2:0]域设置为101。

第39页的列出了数据速率设置。

如果我们将 FCLK 设置为1.6384MHz (1638.4kHz)、我们是否可以预计输出数据速率为1600个样本/秒(SPS)?

如果我们将 FCLK 设置为2.12992MHz (2129.92kHz)、我们是否可以预计输出数据速率为2080个样本/秒(SPS)?

 

Q3)我们打算在模拟部分中使用2 (2)的 PGA 设置和双极电源拓扑。

我们希望保持 AVDD 和 AVSS 引脚之间的5V 电势差。  另请注意、我们打算使用2.4V 内部基准电压。

我们能否将 AVSS 和 AVSS1引脚设置为–2V (负两伏)、将 AVDD 和 AVDD1引脚设置为3V (三伏)?   提出这一要求的原因是、我们的现有电路板具有先前 ADC 的这些电源电压。

 

Q4)在数据表中、表2输入参考噪声为采用4V 基准电压和5V 模拟电源的系统提供了一些特性。

您能否确认使用5V 模拟电源没有问题(即 AVDD 和 AVSS 引脚之间的差分电压为5V)并将内部基准设置为2.4V?   我希望不会因为使用了5V 模拟电源而强制使用4V 基准电压。

 

Q5) TI ADS131E08S ADC 似乎于2015年10月推出。  我们可以从该器件获得什么保证寿命?   您是否期望 ADS131E08S 至少支持10年?

 

此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    本周、我的 ADS131E08常规"支持团队"将结束、第二十周一返回。  我正在尝试查看我们可以为 Q 的1、3和4提供什么。  我不确定如果没有平衡的+/-2.5V 电源会产生什么影响、我不容易就参考变化分享详细信息。  如果没有最小值和最大值、则意味着这些值未经生产测试。  对于 Q2、是-您的理解是正确的。  对于 Q5 -我们不会"安排淘汰"、我们将尽可能继续制造该器件。  请在此处查看我们的产品生命周期详细信息:

    www.ti.com/.../product-life-cycle.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您确认对 Q2的理解。  

    您的支持团队能否就其他问题向我们提供建议?  

    此致  

    Shashvat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashvat、您好!

    我们已经取得了一些良好的进展、我相信我们将在接下来的几天内获得答案。 我会尽快向您提供最新信息。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashvat、您好!

    问题1.

    我将直接就该问题的具体细节发邮件。 话虽如此、我强烈建议观看 TIPL ADC 视频、了解 ADC 系统误差分析背后的统计数据: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis 

    它介绍了我们的大多数规格是如何落在高斯分布内的、根据您的误差容差、 您可以将典型规格乘以一个系数(通常为3或4、如果 以+/-百分比表示分布的+/-1 sigma)。 请观看视频了解更多详细信息。  

    问题3.

    使用 2.4V VREF 选项时、-2V 和+3V 双极电源运行没有任何明显的问题。 对于内部电平转换器而言不应存在任何问题。 在此提醒、请确保将 VREFN 连接到 AVSS =-2V (而非 GND)、如 EVM 和数据表的建议运行条件所示。

    问题4.

    我们已经向团队确认,使用2.4V 基准电压和5V 电源没有问题。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Cole。  

    这些答案非常有用。  

    只需确认 AVSS1也应连接到-2V (而非 GND)、对吧?

    此致  

    Shashvat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashvat、您好!

    是的、AVSS1也应达到-2V。

    最棒的

    Cole