This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:伪差分输入

Guru**** 2929870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS131E04, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112878/ads1120-pseudo-differential-input

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS131E04ADS114S06

您好专家、

我的客户使用 伪差分输出 AFE 作为输入信号、

通常、它们是否可以使用  通用 差分输入 ADC? 还是 应该使用支持伪差分 输入的 ADC?

我建议使用以下器件、如果您推荐了器件、请告诉我、

ADS1120

ADS131E04

ADS114S06

要求、

・Ch#:>2ch  

・Ω 差分输入(伪差分输入)

・>16位

・Vcc:3V

・PGA:1至8

・小尺寸

・> 1kSPS

谢谢

Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno、

    这三款器件均支持伪差分测量。  ADS131E04采用较大的封装(TQFP-64)、但具有同步转换器、而另外两个器件使用多路复用输入和单个 ADC。  根据应用的增益、可能存在一些输入限制、对于具有真正 PGA 的器件、除非绕过 PGA (ADS1120、ADS114S06)、否则您无法测量一路到 AGND 的输入信号。  旁路 PGA 后、ADS1120的增益最高可达4、而 ADS114S06的增益仅为1。  最小的器件封装为 ADS1120、后跟 ADS114S06。

    此致、

    Bob B