This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P25EVM:购买 ADS62P25EVM

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42B49EVM, ADS4229EVM, ADS4249EVM, ADS4226EVM, DAC5672, DAC908, DAC5652, DAC904, DAC900, DAC902, DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110586/ads62p25evm-purchase-ads62p25evm

器件型号:ADS62P25EVM
主题中讨论的其他器件: ADS42B49EVMADS4229EVMADS4249EVMADS4226EVMTSW1400EVMDAC5672DAC908DAC5652DAC904DAC900DAC902DAC5662

是否可以购买此评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的查询。 遗憾的是、我们不再制造或销售此评估板。 ADS62P25EVM 页面仍处于活动状态、如果您有兴趣构建自己的副本、则其中包含此 EVM 的设计文件。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的回复。  

    您是否知道是否有其他评估板可用于双 ADC? 我们正在寻找10位或更多的>160MSPS 并行输出。

    此致、

    Andreas Rydin

    三星半导体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    以下是一些选项:

    ADS42B49EVM

    ADS4229EVM

    ADS4249EVM

    ADS4226EVM

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    快速跟进。 我们还在寻找一个 DAC 评估板、我们可以在 ADC 板之后连接该评估板以验证 ADC 性能。  您能否建议使用可与  ADS4226EVM 配对的 DAC 评估板?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    客户通常订购将连接到这些 ADC 板的 TSW1400EVM、并使用可从 TI 网站免费下载的 TI HSDC 专业版 GUI 进行全面的数据采集和分析。 我们所有的 LVDS DAC 都使用与 ADC 板不同的连接器、因此您无法将它们直接插入。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们将使用 ADC 的并行 CMOS 输出。 是否有任何具有相同接头且可接受并行 CMOS 输入的 DAC 评估板?

    谢谢、

    Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    不需要。您必须构建适配器板或线束才能连接到两个不同的连接器。 使用的两个接头都有公引脚。 一些 DAC 板选项包括 DAC900、DAC902、DAC904、DAC908、DAC5652、 DAC5662、DAC5672和 DAC5671 EVM。   

    此致、

    Jim