This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:请帮助查看原理图设计并给出相同的建议?

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112668/amc7823-pls-help-review-schematic-diagram-designing-and-give-same-suggest

器件型号:AMC7823

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    该原理图看起来不错。  我看不到任何重大问题。  

    DAC 输出端具有10nF 的容性负载、这并不是真正的问题、但我要注意的是、如果有任何额外的负载、您可能会遇到稳定性问题。  如果您希望在 PA 上增加负载、我建议使用1Ω Ω 至5Ω Ω 的串联电阻来帮助将 DAC 与电容负载隔离。

    谢谢、

    Paul