This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM 电源问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112664/tsw1400evm-tsw1400evm-power-supply-problem

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: ADS4249EVMADS4249

您好员工

我在使用 TSW1400EVM 进行测试后遇到了这个问题

根据与一些工作人员的沟通,问题一般集中在供电部分。

我在这里使用 Agilent E3632A 电源、电源范围为0-15V 7A 通道。 为 TSW1400EVM 供电时、电流在5V 电压下始终保持在0.38A 左右、这与手册中的4A 电流太远。

根据某些文章、电源线也已更换、但仍然没有进展。 我是否可以问问题出在哪里?

此外、在我使用 HSDC Pro 将防火墙下载到 TSW1400EVM 之后、电路板的电流可保持在1.1A、这似乎表明硬件未损坏、但仍然无法达到4A 的电流水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    用户文档中的4A 限值不是恒定的绘图限值。 这使得 FPGA 在固件下载阶段有足够的余量、因为可能存在一些峰值高于3A 的瞬变。 下载固件后、我无法回忆 TSW1400EVM 的确切电流、但1.1A 的声音听起来不错。 您是否还在使用任何特定的 ADC EVM 进行测试? 我不确定您是否有任何实际问题。 "无固件。 请选择一个器件以将固件加载到电路板中。"消息不是错误、而是信息弹出窗口、让您知道 TSW1400EVM 在 HSDC Pro 实例化之间已上电。 例如、如果您将固件下载到 TSW1400EVM 并拔下 USB 电缆/重新启动 HSDC Pro 而不切断 TSW1400EVM 的电源、当您再次连接到 HSDC Pro 中的电路板时、 您将找不到此消息、但它将已安装上一会话中的固件。 下一步是在左上角选择与您已连接的 ADC EVM 相对应的器件。 这些文件包含有关 ADC 和 FPGA 之间映射的重要信息、因此许多 ADC EVM 只需一个数据采集板即可工作。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    实际上 、我同时使用 ADS4249EVM 和 TSW1400EVM 来采样数据。  我所执行的步骤如下:

    当我看到此消息时、我选择了"下载防火墙"。 由于我使用 ADS4249、并且在"ADS424x.ini"中有"Interface name="adc_byte_wel_2ch"、因此我选择 了 ADC_byte_wel_2ch.RBF 以在电路板中下载。 下载固件后、电压为5V 时电流高达1.1A。 然后、我在"Select ADC botton"中选择 ADS424x。 可以正常工作。 但仍然存在问题。

    ADS4249EVM 的时钟信号为160MHz、CH_B 中的输入信号为20MHz、由 AWG 生成。

    但采样信号具有大量谐波。 并且需要将 ADC 采样率设置为等于时钟速率。 这是正常的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否上传所见内容的任何图片? 您必须将 HSDC Pro 的 ADC 输出数据速率字段设置为等于采样时钟频率。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase

    非常感谢您的快速回复。

    当我将采样率和时钟速率设置为160MHz 并且输入信号速率为20MHz 时、图像就像这样。

    我不得不说 、即使它在80MHz 时具有很大的尖峰、我仍然可以接受它。 但我不明白为什么这么高。

    但是、当我 将采样率和时钟速率设置为250MHz 并且输入信号速率为20MHz 时、其中存在许多类似这样的大谐波:

    很困惑。

    输入信号是 由 AWG7122C 生成的正弦信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试将输入振幅减小到大约一半以进行快速测试?

    软件将基频标记为杂散、并将基频标记为2.441kHz (最小 RBW)。 您是否单击齿轮图标并按启用? 如果是、这将强制软件使用在 ADC 输入目标频率字段中输入的音调、而不是自行搜索这些参数。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取消选中此启用框并查看基波是否正确标记。 我想从中看到一些东西、例如 HD2/3/4/5谐波的基波电平和电平。 如果这不能正确标记这些值、请尝试在  ADC 输入目标频率字段中输入精确的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    我取消选中此启用、并将输入频率设置为20MHz。 但 HD2/3/4/5过高。

    我还会将输入振幅减小到大约一半。

    结果如下所示:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摰嗥__________________________________________________________ 不断降低输入振幅、直到基波振幅小于0dBFS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    正如您所说的、我会降低 输入振幅。 现在它小于0dBFS。 但噪声比以前更高。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这里仍然有一些东西不对。  我将锁定此主题、因为主题与发布的原始问题太远了。 您能否创建一个标题为 ADS4249EVM 谐波/本底噪声问题等内容的新帖子、我们将从此处继续。

    谢谢