This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:有关4~20mA 信号检测应用的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111906/ads114s08-question-on-4-20ma-signal-detection-application

主题中讨论的其他器件:ADS114S08

尊敬的 TI 专家:

 我们有一个需要检测4~20mA 信号的应用。 我们计划使用高精度10欧姆电阻器传输到40mV~200mV 电压信号。 我们正在考虑使用 ADS114S08内部的 PGA 来放大传入信号、但我们看到最小绝对输入电压为 AVSS+0.15+|VINMAX|(GAIN-1)/2、远高于40mV (例如、我们计划使用 PGA=8)。  

 使用额外的偏置电阻器或简单地使用更大的采样电阻器似乎不是一个好尝试(我们需要高精度)、是否有任何关于如何  应对这种情况的建议?

谢谢。

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    如果要使用较小的电阻器值和 PGA、则需要确保电压处于 PGA 的输入范围内、如您所述。  一种方法是使用基准输出对测量电阻器进行偏置。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 REFOUT 进行偏置是否意味着唯一的选择是 偏置高于2.5V 电平、 因此必须使用更高的电压电源进行数据转换? (在本例中、我们计划为 AVDD 使用3.6V 的电压源、基于0.2V (20mA X 10ohm)、我们还有另一个高侧 AVDD 限制-0.15-|VINMAX|(增益-1)/2。 真的没有太多的空间。

    还有其他建议方法吗? 还是应该避免在本例中使用 PGA?

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    输入范围计算可能很难遵循和理解。  TI 提供了可下载 的计算器工具 、可帮助确定输入范围。  下面是应用程序的屏幕截图。

    因此、可以使用3.6V AVDD、增益8和 REFOUT 作为偏置。  如果您仍然担心裕度、则可以将增益降低到4或使用另一个电压源来降低共模。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的分析、Bob。

    元辰