This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05-Q1:该器件与 ADI/AD7401相同?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05-Q1, AMC1305M25, AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112707/amc1306m05-q1-the-device-is-same-as-adi-ad7401

器件型号:AMC1306M05-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1305M25AMC1306M05

你(们)好,先生

我正在调查 TI 器件以替代 ADI/AD7401

AMC1306M05-Q1是 ADI/AD7401吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    不,不是很好。  AMC1306M05是一款输入范围为+/-50mV 的8引脚器件、而您要替换的器件采用输入范围为+/-200mV 的16引脚封装。  我们最接近直接替换的是 AMC1305M25。  引脚1-8在引脚1和8侧略有不同、但仍然兼容。  另一个差异是输入范围。  我们指定了+/-250mV 输入线性范围、而另一个器件仅为+/-200mV。