This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JMODE0/2以外的其他 JMODE 中的链路未建立

Guru**** 2826515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123629/adc12dj5200rf-link-not-up-in-other-jmodes-than-jmode0-2

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

第一

我们使用 ADC12DJ5200作为 ADC12DJ3200的直接替代产品、因为我们喜欢以更高的速率或 FS 运行。  

2

我们当前的 FPGA 项目位于 JMODE0/2、Fs = 1600MHz、Fbit = 6400Mbps。 rxlink_clk = 160MHz (或6400/40)

FPGA 项目源自 TI Arria10 + ADC12DJ3200 JMODE0设计固件 - SLAC748.ZIP

3号

我的 ADC12DJ5200可与当前 FPGA 项目配合使用、因此对 JMODE0/2没有疑问。

4.

但是、在更改为 JMODE5/7后、我无法建立链路或使器件对齐。

其中 Fbit = 6400Mbps、Fs = 2560MHz、R = 2.5。  rxlin_clk = 160MHz、因为 Fbit 是相同的。  

他们是对的吗?

5号

对于 FPGA IP 内核、我更改了 F = 1、S = 4、N= N'= 8和 K = 20、而 L 和 M 保持不变。  

我是否错过了任何内容?

6号

显然、IP 内核配置的 L 和 M 定义与 ADC 数据表中的定义不同。   

Arria10 + ADC12DJ3200 JMODE0设计固件中 FPGA IP 内核配置的 L = 8和 M = 2

它用于 JMODE0/2。  

因此、我想知道对于 JMODE 5/7和 JMODE11、L、M、K、F、S 等的正确值是多少。  

希望尽快收到您的回复。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Arria10 + ADC12DJ3200 JMODE0设计固件由第三方完成。我们对固件的制造方式没有任何了解。 此设计按原样提供。  

    值得一提的是、我们确实拥有 TI JESD IP、您可以免费申请适用于 Xilinx 平台的参考设计。  

    以下是链接。 https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此致、

    Neeraj