This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:ADC3683能否处理100kHz 输入信号?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123933/adc3683-can-adc3683-work-with-100khz-input-signals

器件型号:ADC3683

大家好、

我的客户正在其产品上使用 ADC3683。 当它们输入高频信号(正弦波、600mVpp@1MHz、10MHz)时、ADC3683可以正常工作、THD 大约为-80dB。 但是、输入低频信号(100kHz、60kHz)时、无论 EVM 或其自己的电路板上如何、THD 都仅为-60dB。 我们确认信号源良好、THD 约为-100dB。

您能帮助评论一下吗? ADC3683是否仅适用于高频信号?

EVM 的配置已附加。

Tks 和 BRS

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    该器件能够用于直流耦合应用、因此 ADC 本身不应有任何问题。 对于 EVM、输入平衡-非平衡变压器(ADT1-6T+)通带下限为30kHz、因此100kHz 输入音调不是问题、因为它在预期通带内。 您是否可以按照所述上传配置、以便我们的专家可以查看此内容?  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

    你好 Chase、

    您可以向我分享您的@TI.com 电子邮件地址吗? 我无法在此处附加图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们没有使用平衡-非平衡变压器。 它们通过 J1和 J3直接将差分信号输入 EVM。

    目前、我们对整个测试过程感到困惑。 使用 ADC3683测量1MHz 正弦波时、THD 约为-85dB。 对于100kHz 正弦波(由专业音频设备 APX555生成)、输出信号可以自行测量、我们可以看到 THD 大约为-100dB)、THD 为-65dB。  

    一开始就怀疑平衡-非平衡变压器、然后我们直接输入信号以消除其影响。 因此、实际上现在、整个通道非常简单。 APX555->CABLE -> ADC3683。 我们现在不知道如何进行调试。 您能分享一些意见吗?  

    接受任何测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh、

    您能否 要求客户在应用100kHz 音调时提供采集的数据以及在应用1MHz 时提供的数据? 数量 2首选 CSV 格式。 这将有所帮助、因为我们可以将其导入 HSDC Pro 以检查是否有任何明显的东西。

    此外、正如我今天早些时候在电子邮件中提到的、我们将查看使用信号发生器驱动时是否找到相同的结果。 我不熟悉 APX555或其信号完整性。 根据所提供的信息、在100kHz 时源可能不如在1MHz 时那么干净(如果我们发现类似的性能下降、我们的实验室内测试会排除这种情况)。 我们将在下周初向您提供最新信息。 感谢您耐心等待我们。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们改为使用电子邮件、因此关闭此主题。