This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:不带数字滤波器的 ADC3662工作模式

Guru**** 2685835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662EVM, ADC3662, ADC3661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123025/adc3662-adc3662-operation-w-o-digital-filter

器件型号:ADC3662
主题中讨论的其他器件:、 ADC3661

尊敬的所有人

我们计划使用 ADC366x 16位双通道 ADC 进行原型设计。 从数据表中可以看出、我们如何在不使用任何数字滤波(DDC)/抽取的情况下使用 ADC。  

我们的解释是:

步骤1:加载寄存器0x07位(7-0):<011 0 1 100>(1线、无滤波、纯16位)

步骤2:寄存器0x13位(7-0 <0000000 1>)

步骤3:寄存器0x13位(7-0 <0000000 0>)

我们在表8-19中检测到5也有拼写错误(错误地址0x012?!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我在实验室中设置 ADC3662EVM 并导出所需的寄存器写入、以将电路板配置为1W、16b 旁路模式(无抽取)。 请在以下链接中找到此文件:  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/u4pTb1QKU2WpilNq/e8e137c4-b89a-4698-a0a3-cb2eadfe4ea4?l 

    表8-19中的数据表中似乎存在错误(如您所指出的、地址应为0x13、而不是0x12)。 感谢您的关注-我们将在下一个数据表修订版中对此进行修复。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy

    感谢您的快速响应。 如果我用数据表中给出的信息总结输入、寄存器0x7至0x34在复位后设置为0x0、寄存器0x21和0x22自动设置为0xf0/0xF。 因此、复位 ADC3662后、默认采用1w、16b 旁路模式。 次要点是寄存器0x11位0:

    下面的 ADC3662数据表默认启用->寄存器0x11:0x01。您能澄清这个问题吗...

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此器件的默认配置为1W、16b、旁路模式。  数据表提到、ADC3661/2的寄存器0x11默认启用(表8-18)。 这通常表示、如果您想使用器件默认配置、无需更改该寄存器、回读将为0x00。 我将与设计团队再次核实 这种情况、并返回给您。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    为了进行确认、在与设计团队进行检查后  、ADC3661/2器件型号的寄存器0x11就是这种情况。 自动置零(AZ)功能默认启用、寄存器0x11位<0>默认读取0x00。 向地址0x11写入0x01会禁用 AZ 功能。 希望这有助于澄清问题。

    此致、Amy