This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B02-Q1:上电后的输入引脚逻辑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124049/ads131b02-q1-input-pin-logic-after-power-up

器件型号:ADS131B02-Q1

您好、支持团队、

我的客户询问 ADS131B02的使用情况。 由于其 MCU 问题、上电后默认 IO 逻辑设置为低电平。 MCU 完全上电后、如果 MCU 将/CS 和/SYNC/RESET 设置为高电平、并在启动转换时再次将这些引脚设置为低电平、ADS131B02-Q1能否正常工作? 还是 ADS131B02在 ADS131B02上电后需要上拉高电平? 我认为 DIN 和 SCLK 可以用于低输入。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    感谢您的发帖。

    上电期间、SYNCn/RESETn 可以保持低电平。 但是、加电完成后、SYNCn/RESETn 引脚必须保持高电平才能进行 ADC 转换。 保持 SYNCn/STern 为低电平将停止 ADC 转换。

    只要 MCU 不与 ADC 通信、CSn 就应保持高电平、以避免不必要的器件通信。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的支持。 请让我确认、即使/CS 在加电期间处于低电平、在 MCU 再次将/CS 高电平切换为低电平后、是否可以重置 SPI 通信? 他们希望确认如何使用该 ADC、即使所有输入逻辑低电平也是如此。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    是的、再次切换 CSn 高电平和低电平将复位 SPI 通信。

    此致、

    Ryan