This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:REF 引脚上的电流消耗

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8354, ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123744/ads8584s-current-consumption-at-ref-pin

器件型号:ADS8584S
主题中讨论的其他器件:REF3325ADS8354

REF 引脚的电流消耗如何?

由于客户希望将 REF3325用于 PLC 系统上的 DAC8004和 ADS8354、因此我们想估算 REF3325能够支持的电流大小?

REF3325输出电流高达5mA、最大值  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否 澄清您询问的 ADC 器件型号? 您在线程标题中提到了 ADS8584S、但您在该线程中提到了 ADS8354。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是拼写错误、它是 ADS8584S。 请提供意见。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我正在与团队进行核实、并将尽快将结果反馈给您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    使用 外部 Vref 时、仅内部基准缓冲器连接到 REFIO 输入。 它是一个高阻抗输入、在这个节点上汲取的电流将是基准缓冲器的输入偏置电流、在125C 时少于10uA。

    此致、

    戴尔