This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:如何测试起搏信号检测

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124209/ads1198-how-do-i-test-the-pace-detection

器件型号:ADS1198

我有 ADS1198、我需要测试起搏信号检测。

为了检测速度、我需要做哪些更改。

需要什么附加硬件,我将从何处获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD Adil:

    我看到您同时发布了几个问题。

    我的建议是逐一逐一处理。

    从我的角度来看、您需要解决 ECG 噪声并学习如何首先使用 RLD、我在另外两篇文章中对您进行了答复。

    在这些基本和重要功能得到改进后、随着 PACE 读取高频信号、可能会出现更多噪音和变化、我们可以回到 PACE。

    请注意、首先请参阅数据表第54和61页

    "请注意、如果是通道的输出
    连接到 WCT (例如、VLEAD 通道)的连接到其中一个起搏信号放大器以实现外部起搏信号
    斩波赝像出现在起搏信号放大器输出端。"

    "请注意、如果连接到 WCT 放大器的通道(例如、VLEAD 通道)的输出为
    连接到其中一个起搏信号放大器以进行外部起搏信号检测、起搏信号会出现斩波赝像
    放大器输出。 有关更多详细信息、请参阅威尔逊中心端子(WCT)和胸导联部分。"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我的行动计划与您指出的相同...

    首先、我将寻求噪声分辨率、然后我将使用 RLD 信号进行测试、然后我将进行起搏信号检测。

    一次出现几个问题的原因是由于通信缺口。 由于 TI 仅通过论坛进行通信、由于时区差异/节假日等原因、应用解决方案大约需要24至48小时

    如果解决方案不能一次性解决、同样的问题将会持续更长时间。 我只想通过考虑其他因素来制定行动计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解您的需求和顾虑、并为我们提供理由、因为我们同时为大量客户提供支持。

    感谢您的耐心等待。

    在我们能够解决/改善噪声、ECG 和 RLD 问题之前、我将此请求置于"等待"状态。

    谢谢。