This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:如何使用 RLD

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124203/ads1198-how-to-work-with-rld

器件型号:ADS1198

我使用的是 ADS1198。

我已经使用 WCT 测试了我的电路。 除了有些噪音外,酒店还可以。

我还有 ADS1198评估板。

现在、我需要使用 RLD 进行测试。

问题1:那么、我需要在我的硬件及其寄存器中进行何种更改。

问题2:RLD 如何工作?  

问题3:使用 RLD 时,是否需要断开 WCT?

问题4:如果我需要获取有关 RLD 的数据,是否需要删除除 IN2N 和 IN3N 之外的所有负连接?

此外、我还介绍了数据表和 PDK 用户指南、但无法清楚地从中获取内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对问题1和问题2的评论-

    问题1:那么、我需要在我的硬件及其寄存器中进行何种更改。

    问题2:RLD 如何工作?

    注释:请参阅数据表第58页59、您需要尝试不同的组合来打开和关闭每个开关、以便可以将 PGAxP 和 PGAxN 之后的差分信号馈送到 RLD 放大器的反相端子、作为相加放大器来添加共模噪声。 您应该有一个如图50中 Cext 和 Rext 所示的积分器反馈电路。 然后、在 RLD 放大器之后、添加的共模噪声应从 RLDOUT 引脚流出、并且由于前面提到的积分器反馈电路、该输出可能是180度相移或反转原始共模噪声。 这样、它会减弱来自外部的原始共模噪声。 RLD 放大器的同相端子可以是(AVDD+AVSS)/2、或者您选择的 RLDREF 电压有助于将人体或 ECG 仿真器驱动/稳定至已知的基准电压、以便在从人体或 ECG 仿真器采集 ECG 信号时、 ECG 信号不会在未知电压下浮动。

     

    客户 将需要尝试不同的组合来打开和关闭每个开关 、通过试验、观察、收集数据、分析来决定适当的开关组合和增益设置。

    我建议先启动测试、先使用单个通道进行测试。

     

    问题3:使用 RLD 时,是否需要断开 WCT?

    不需要。除非您使用 WCT 作为 RLD;请参阅第60页的 WCT 作为 RLD 部分。 它是可选的、但不是必需的。

    问题4:如果我需要获取有关 RLD 的数据,是否需要删除除 IN2N 和 IN3N 之外的所有负连接?

    不需要、不需要。  RLD 不用于参考、除非您将 WCT 作为 RLD。  请参阅第60页的 WCT as RLD 部分。 它是可选的、但不是必需的。

    建议一些好的关键字来研究和了解 ECG 右腿驱动和 ECG WCT。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经浏览过数据表的存储时间、它让我难以理解、也很复杂、我仍然会根据您的方向再次尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、