This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:从 ADS1293输入到评估板输出的时间延迟是多少?

Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123238/ads1293evm-what-is-the-time-delay-from-the-input-of-ads1293-to-the-output-of-the-evaluation-board

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

您好!

我有一个 ADS1293评估板、我将其用于 ECG 应用、在该应用中、我需要知道从电路板输入到输出的延时时间(我认为这是 SPI 信号)。

什么是时间延迟/如何测量此时间延迟?

我还在使用 ECG 模拟器、但当我将探针放在模拟器上时、数字化信号会失真。 如何在不失真信号的情况下正确测量信号、是否需要使用差分探针? 例如 www.farnell.com/.../1840503.pdf

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不提供延时时间信息、因为它可能取决于各种设置(例如时钟、SPS、SCLK 等)、并且 GUI 也不可能提供延时时间信息、因为两者之间有操作系统、多个应用和软件。

    注-即使是片上时间延迟、也仍然取决于各种因素、例如 CLK、SCLK、SPS 和数字滤波器选择/设置。

    此外、这取决于用户如何定义延迟? 用户可以参阅数据表第37页的图29

    例如

    信号启动和 DRDYB 拉至低电平之间的延迟、这取决于上述设置

    或  SDO 开始之间的延迟、这取决于主机将 CSB 拉至低电平的速度以及上述设置

    或  SDO 末尾之间的延迟、这取决于主机将 CSB 拉至低电平然后拉至高电平的时间以及上述设置

    从图中可以看出、数据输出至少需要8 ~ 9 SCLK (取决于主机)周期、SDO 串行输出大约需要16~17 μ s 的时钟周期。

    通过参考数据表第8.5.7节和图30、它表示在连续模式下、DRDYB 每1/ODR 置位一次、即取决于输出数据速率用户设置/选择。

     

    如果 用户真的想测量输入(例如、使用 ADS1293 EVM 用户指南原理图和数据表第63页中所示的导联 RA-LA)和输出之间的延时时间、可以 尝试以下步骤-

    1.禁用 ECG RA-LA 模拟器(信号源发生器)输出。

    2.将信号仿真器/发生器连接到 EVM 上所需的输入引脚。 是的、您可能需要在输入引脚上使用具有增益的差分示波器或差分探头、或使用示波器的减法数学函数。

    3.为 ADS1293选择所需的通道、增益和输出数据速率、您还需要探测引脚- DRDYB、CSB (取决于主机)、SDO。

    4. 在没有信号注入时观察差分探头 DRDYB、CSB (取决于主机)和 SDO 的稳定图形。 然后、您可能需要设置/调整  差分探头通道上示波器的触发器。 并使用示波器的单个功能让注入单个信号来触发。

    5.启用模拟器或信号发生 器的输出,最好使用脉冲或步进或方波,这样可以更容易地看到/观察 SDO 是如何变化的,然后变得大致稳定。

    6.您可能可以使用光标测量信号通道与示波器上的 DRDYB 或 SDO 之间的时间差。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、如果我需要使用62Hz 至0.75Hz 之间的带通滤波器对器件进行编程、这是可行的吗? 我该怎么做? 此外、如果我需要对400增益进行编程、这是可行的吗?

    我认为相关设置是:

    Δ-Σ 调制器

    数字滤波器

    我应该如何配置这些设置以获取我要查找的内容?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会澄清"是否可以使用62Hz 至0.75Hz 之间的带通滤波器对器件进行编程?"?

    ADS1293不是微控制器、也没有计算能力、您只能向 ADS1293写入/读取数据。

    您可以在主机/主设备(MCU 或 FPGA 等)中设计模拟滤波器或程序滤波器、也可以在计算机端进行设计。

     

    还不确定增益= 400意味着什么? ADS1293的固定增益= 3.5、不是可编程增益。

    请问您的应用可能是什么? 是否要考虑我们的其他 ADS1x9x 器件或 AFE4xxx 器件?

    如果您想进行私人电子邮件讨论、请随时告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于生物医学应用。 是的、私人电子邮件讨论可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lejun、

    我将通过电子邮件与您联系。

    我将此 TT 分配为等待。

    谢谢。