This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:如何降低干扰的影响

Guru**** 2948690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124083/ads131m04-how-to-reduce-the-impact-of-interference

器件型号:ADS131M04

您好,

我的客户正在使用 ADS131M04测量0-150A 范围内的电流信号、他们设置了采样电阻、当发生240A 电流时、采样电压达到1.2V。

但是、在测试期间、他们发现当电流突然从0A 增加到大约120A 时、DSP/MCU 根本无法读取精确电流。 这里似乎出现了高于240A 的高频噪声、 但它们无法通过示波器对其进行测试。 当他们尝试在 PCB 中具有更大的 GND 区域以减少干扰时、情况会变得更好。但有时仍然会发生。  

那么、您能否提供一些建议/解决方案来减少电流突然增加期间的干扰? 或者是否有其他原因和解决方案可以避免这种情况?

谢谢!

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的发帖。

    我们将需要更多详细信息来帮助解决此问题。 您能否先提供原理图、以便我们可以看到与 ADS131M04的所有连接?  

    此致、

    Ryan