This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:最大采集时间

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123926/ads8353-q1-maximum-acquisition-time

器件型号:ADS8353-Q1

大家好、  

关于采集时间,EC 表显示最大采集时间为 Tacq=33*tCLK-tconv=33*50ns-730ns=920ns (20Mhz,双 SDO 模式时)

但是、在图7-6中、Tacq 从 tconv 末尾开始、到第二个 CS 信号的下降沿结束、采集时间似乎取决于 CS 周期?

我对这两个关于 Tacq 的描述感到困惑。  

请在此处帮助我理解。

BRS

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    该图仅显示了您需要调整 CS 的下降沿以确保满足最大时序。 此外、CS 周期(帧)由 tconv + Tacq 组成、因此请记住这一点、同时确保满足最大采集时间。 我希望这是有道理的。 如果没有、请告诉我、我可以进一步澄清。  

    此致、

    Aaron Estrada