This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:串扰计算方法

Guru**** 2542150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123984/ads1299-crosstalk-calculation-method

器件型号:ADS1299

您好!

我有一个适用于 ADS1299的定制板、我想测量通道间串扰以与数据表进行比较。 计算此性能参数的方法是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不会披露这方面的确切设置和程序。

    可能的方法是

    1.将一个或多个通道配置为内部或外部短路、并使用所需/所选增益设置。

    2.在未短接的通道上、客户可以使用内部测试信号或从外部注入所需信号。

    谢谢。