This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:关断状态泄漏?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123351/ads114s08-off-state-leakage

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

大家好、

我们是否有有关 ADS124S08/114S08处于关断状态的输入/多路复用器的规格? 我们希望了解在我们的应用中、我们在多通道 RTD 应用中需要多少串扰。 激励可通过电压完成、而不是使用内部电流源。 我认为了解关断状态泄漏会是一个良好的指示或隔离电阻。

非常感谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    由于电流是在外部测量的、电流路径在芯片内部进行分压、因此很难分离各种泄漏组件。  许多泄漏都是通过 ESD 结构造成的。  多路复用器本身使用的 t 栅极具有难以置信的高阻抗。  ADS1x4S08的设计方式可限制所有泄漏路径。  多路复用器的动作在制造前是中断的、因此对一个输入的影响相对另一个输入将是不可测量的。  通道间隔离非常高、没有理由期望 多通道 RTD 应用中的性能受到影响。

    在这里、我们经常听到术语"串扰"实际上是以快速数据速率切换输入通道时的模拟稳定、这基本上是一种直流测量。  当切换多路复用器输入通道时、ADS1x4S08数字滤波器会复位、并且转换会在延迟后重新开始、延迟可通过寄存器设置进行配置、以消除这种影响。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我将讨论这一点、如果我们需要进一步的详细信息、我将返回给您。

    感谢您的观看。

    Lutz