This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7851:数据表中的端子分配不一致

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123724/ads7851-terminal-allocation-discrepancy-in-datasheet

器件型号:ADS7851

你(们)好。  

数据表第3页的图和表显示:

引脚11 = SDO-A

引脚12 = SDO-B

而第28页的图52 (布局示例)显示了这一点

引脚11 = SDO-B

引脚12 = SDO-A

哪一项是正确的? 提前感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skippy、

    对这里的混乱表示歉意、感谢您向我们指出这一点。 封装视图和端子说明上的引脚排列正确。 SDO-A 是引脚11、SDO-B 是引脚12。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、非常感谢 Aaron。