This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2003:与 TSC2003IPWRQ1签订合同

Guru**** 2589890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123896/tsc2003-deisigning-with-tsc2003ipwrq1

器件型号:TSC2003

大家好、团队、
我在 我们的触摸显示屏中使用 TSC2003IPWRQ1。
我的显示屏是电阻式触摸显示屏。
显示屏具有用于触摸数据的 XR、XL、Yu 和 YD 引脚。
能否将 IC TSC2003IPWRQ1的 X+引脚连接到显示屏的任何 XL 或 XR 引脚?
Y 方向引脚也是如此?
我可以将显示屏的 X 和 Y 方向引脚与 IC 的方向引脚互换吗?
这是显示屏的 X 方向引脚 到 IC 的 Y 方向引脚、以及显示屏的 Y 方向引脚到 IC 的 X 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、  

    由于 XR/XL 的连接只是一个电阻元件、因此它不具有极性 、因此将 X+/X-连接到 XR/XL 都不会有问题。

    将 X+/X-连接到屏幕的 y 端子也是如此

    此致、
    Arthur