This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:与 ADC 搭配使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8422, THS4131, OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116397/ads8422-operation-with-the-adc

器件型号:ADS8422
主题中讨论的其他器件: THS4131OPA2210

尊敬的专家:

运行 ADS8422 ADC 时出现问题。 我随附了我使用的原理图和安装的 ADC 图片。 所有控制信号都来自 FPGA、FPGA 还读取 ADC 的数字输出。 随附的是 ADC 的时序图。 我知道 PD2上拉后的等待时间是25ms。 当程序运行时、我捕获的数据在25ms 以上之后。 我使用的 FPGA 是采用3.3V 电源的 Cyclone 5。 问题是

  1. 我从 ADC 输出中始终得到高电平。
  2. 我使用万用表测量引脚2处的 REFOUT、但输出为0V。
  3. COMMOUT 也会产生0V。

它就像 ADC 未开启。 请帮我解决这个问题。 让我知道我应该怎么做。

非常感谢 much.e2e.ti.com/.../3750.ADC_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    您缺少与 VA_ADC 电源的+VA 连接。

    此外、如果器件处于关断状态、REFOUT 和 COMMOUT 引脚将测量0V。  /RESET/PD1和/PD2引脚必须为高电平、REFOUT 和 COMMOUT 引脚才能激活。  

    此外、数字接地(DGND)和模拟接地(AGND)必须在某个位置连接在一起、最好连接到 ADC 器件旁边。  我在随附的原理图中看不到这些接地端之间的常见连接。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我可以问、ADC 内部的所有 VA 都没有内部连接吗? 如果我错过了此连接,是否有问题? 我是指数据表中的终端功能、只看到两个 VA 链接。 我假设我已经建立了连接。


    对于 AGND 和 DGND、我已经连接了它们。


    我将 PD1和 PD2给出了较高的值、如我在之前的查询中分享的时序图所示。

    非常感谢。

    Shukri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shukri、您好!

    通常、每个电源引脚连接到内部电路的不同部分、而不是内部连接在一起。  器件的某个部分可能没有电源、因此无法正常运行。

    端子功能表应将引脚43列为+VA 连接、以匹配封装的引脚分配。  我建议将引脚46连接到 VA_ADC 网络并进行验证。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    非常感谢您的回复。

    修改电路板并连接引脚46需要一些时间。

    但是、在调试时、我还有另一个问题。 从我的芯片连接到 THS4131的 VOP 和 VON 输出看起来很奇怪。 我直接在芯片的输出引脚处测量此输出、连接到电阻560、750和 THS4131、如所附的图所示。

    因此、我断开了放大器的输出;如图所示、看起来不错。 因此、我想知道我的缓冲器是否足以驱动放大器。

    还是因为 ADC 关闭且放大器没有 REF 输出?

    我在这里连接了缓冲放大器、它是电流。 驱动放大器是否足够了?

    或者 我测量的方式是错误的? 提前感谢您的意见。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    是的、您的 IC 似乎无法驱动 THS4131输入。  由于 ADC 未上电,THS4131的输出共模将默认为1/2*电源,或者+/-5V 电源的输出共模应接近0V。  当 ADS8422正常运行时,COMMOUT 引脚的输出应为1/2*Vref 或2.048V。  这将改变 IC 输出端看到的负载、并可能帮助或使其变差。

    在这种情况下、您可能需要在 IC 和 THS4131输入之间添加一个额外的缓冲器。  现在、为了驱动3V 差分电压、IC 所需的电流输出将大约为5mA。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    在我连接引脚46之后、ADC 现在可以工作。

    但是、正如我之前提到的、当通过电阻器560750连接到 THS4131时、我的芯片的输出很小。 我芯片的缓冲器可能无法驱动放大器、因为电流泄漏过560和750电阻器。

    您是否认为如果我保持相同的比率但电阻值更高、例如我可以克服这个问题而不是560和750、我更改为100k 和130k? 因此、电流泄漏更小、摆幅可能更大? 还想知道 THS4131是否可以正常工作?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    THS4131的输入偏置电流为5uA、在使用100kohm 反馈电阻器时会产生0.5V 的额外偏移。  此外、反馈电阻器与器件的输入电容相互作用、从而在反馈中产生相移、从而导致放大器不稳定。

    实际上、应使用的最大电阻器值将为1kOhm 或更低;最佳性能的首选值约为400ohm。

    您的最佳选择是在输入端添加一个额外的缓冲器、以将 THS4131的输入阻抗与传感器的源阻抗隔离。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    感谢你的答复。 重新设计和制造 PCB 需要一些时间。

    但是、您是否可以建议附件中所示的组件名称?

    此外、对于 THS4131、存在接地而不是-VCC?

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    是的、THS4131需要+/-5V 电源。  由于输入电压为+/-3Vpp、共模电压为1.65V、我建议将 OPA2210用于输入缓冲器。  下面是放大器前端的更完整电路

    此致、
    Keith