This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8904B:AIN 输入范围

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123649/ads8904b-ain-input-range

器件型号:ADS8904B

我将查看数据表第8.2.1节中的电路。
在该电路中,“AIN 至 GND”输入高达5V,REFIN=4.5V。

这超出了模拟输入(AINP、AINM)到 GND、VREF + 0.3 = 4.8V 的绝对最大额定值、这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果放大器的输出进入电源轨(5V)、则会超出 AIN 引脚的最大额定输入电压。  在本例中、有几个选项。

    1:限制放大器的输入范围、以确保放大器输出不超过4.8V。

    2.为放大器使用稍低的电源电压,例如4.8V。

    3.在放大器输出端包含钳位二极管,但由于保护二极管的电压相关电容,这可能会降低线性度。

    另一种选择是使用5V 基准、并使用稍高的电源电压(如5.2V)为 ADC 和放大器供电。  该方法在早期版本的 ADS8900BEVM 上使用过、效果良好。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用