This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:采样增益不一致

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121984/afe58jd28-un-consistent-samples-gain

器件型号:AFE58JD28
主题中讨论的其他器件: TX810

您好!

我正在尝试使用 AFE 示波器对重复信号进行采样我已经验证采样的信号是否一致,

分析完数据后,我发现脉冲到脉冲的误差为5%,

将 AFE 配置为与 DTGC 配合使用,问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan、您好!  

    我们不希望 AFE58JD28器件出现这种情况。 您能否分享 以下信息以更好地理解 您的实验-

    输入波形图。 我们特别关注以下信息-信号频率、脉冲重复频率(PRF)、峰值过载、信号振幅(过载后)。 此处的图或示波 器输出将非常有用。  

    2.为所有 VCA、ADC、JESD (如果使用)和解调器(如果使用)寄存器转储寄存器以了解 AFE 上下文。  

    3.您是在本实验中使用客户 EVM 还是在您的系统板上使用? 您是否有机会在客户 EVM 上检查此行为?  

    AFE58JD28的输入网络。   

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在进行更多测试后、我发现问题的原因来自 TR 开关- TX810、

    请参阅随附的图片:  

    样本 与 TR 始终开启的情况是一致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan、您好!  

    很好。 然后、我是否应该考虑您的问题已得到解决并关闭此主题?  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan、您好!  

    我将关闭该线程。 如果问题得到解决、也可以考虑从您的端头关闭它。  

    谢谢、

    Karthik