This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:2个4线 RTD 和1个2线 RTD 的组合

Guru**** 2549760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123390/ads124s06-combination-of-2-4-wire-rtds-and-one-2-wire-rtd

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

我尝试使用 ADS124S06进行 RTD 测量。 您能为我验证此方案吗?

RTD 的电阻范围为:

  • RTD1 - 4线测量:900 - 1400欧姆
  • RTD2 - 4线测量:600 - 1400欧姆(这是 PT1000、P/N: 32208707 - 0°C 至100°C)
  • RTD3 -双线测量:100 - 500 Ω

测量方案为:

  1. 器件启动-> RTD3测量一次。
  2. 之后、RTD1和 RTD2会在整个过程中持续测量:此时我还有一些问题:
    1. 我可以同时驱动 IDAC1和 IDAC2吗?
    2. 我不需要用于 RTD1和 RTD2测量的 PGA 增益、对吧? 因为 AIN 的测量电压最大约为~2V

很抱歉绘图不好:)  

我指 的是 TI 的这一4线设计和2线设计指南。

非常感谢您的参与。

最棒的

泰国语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、还有一个注意事项:

    • IDAC1 = 0.3mA
    • IDAC2 = 0.3mA (对于 PT1000)

    提前感谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、泰国人、

    欢迎来到 E2E 论坛!  让我首先谈谈几个简单的问题。  验证您要使用的电流是否可用。  有250uA 设置和500uA 设置。  没有300uA 设置。

    接下来要考虑的是 IDAC 源极引脚的可用性。  IDAC 不能来自 ADS124S06上指定为 GPIO 的引脚。  您需要改用 ADS124S08。

    对于电路设计、您可能需要查看 《RTD 测量基本指南》中的信息。  我的一位同事还准备 了一个 RTD 设计计算器工具 、您可能会发现该工具很有用。  此工具将帮助确保您的设计能够在所需的电阻范围和模拟电源电压下工作。

    [引用 userid="515380" URL"~μ C/support/data-transcers-group/data-examplers/f/data-rebers-forum/1123390/ads124s06-2-4-wire-rtds 和-1-2-wire-rtd"]我能否同时驱动 IDAC1和 IDAC2?

    是的、可以同时驱动它们、但它们不能单独设置为不同的电流输出值。  还要记住、基准电压将为2 * IDAC * Rref。  通常、一次只能激活一条 IDAC 路径、以保持测量完全成比例。  另一个原因是输入使用多路复用器、并且只有一个 ADC、因此您一次只能测量一个、并且需要在两组输入通道之间来回切换。

    [引用 userid="515380" URL"~μ C/support/data-transcers-group/data-examplers/f/data-examples/1123390/ads124s06-mand-2-4-wire-rtds 和-1-2-wire-rtd"]RTD1和 RTD2测量不需要 PGA 增益、对吧? 因为 AIN 处的测量电压最大值约为~2V [/报价]

    您是否需要增益将取决于所需的测量分辨率。  这是计算器工具可能具有一定优势的地方。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    非常感谢您的快速响应。

    ADS124S08目前在市场上不可用、因此我想我必须坚持使用 ADS124S06。

    根据我们的数据表、可使用250uA 驱动 RTD。

    在哪种情况下、可以将 IDAC1多路复用为 AINCOM、然后再使用另一个多路复用器来驱动每个 RTD?

    例如、 此 TS5A3359DCUR 似乎是多路复用器的良好候选器件。

    我对 RTD 测量比较陌生,因此请耐心等待:)。

    非常感谢您的参与。

    最棒的

    泰国语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、泰国人、

    当 S06和 S08器件之间的交货选项数量减少时、使用外部多路复用器将电流分配到各种 RTD 是一种合适的解决方案。

    此致、

    Bob B