This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:DAC34H84EVM Quartus 项目

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122934/tsw1400evm-dac34h84evm-quartus-project

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC34H84

大家好、我正在尝试定制 Quartus 项目(TI 提供)、以便让它执行一次性模式和 PRF 模式。

在此之前 、我很难看到 DAC 输出。 我可以获得一些建议吗? 我应该改变哪个部分来使其变焦?

我正在使用 TSW1400EVM 和 DAC34H84 EVM 进行此测试。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我不确定您所指的 Quartus 项目。  使用 HSDC Pro 操作 DAC34H84时是否遇到问题?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase 感谢你的答复!

     我所指的项目是"TSW1400EVM ADC 和 DAC 固件 Quartus 项目"。 (SLWC115.ZIP)。

     我能够编译此项目并通过 HSDC 将其放入 Altera FPGA (RBF 文件)中。 但在按下发送按钮后。 我无法看到 DAC 结果。 我不知道问题是什么、现在我打算改变 define. vh、希望它能工作。

    谢谢你,Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    感谢您提及文件编号。 遗憾的是、我们无法提供有关修改此固件的支持。 HSDC Pro 无法上传 TSW1400EVM 固件和发送定制模式是否有任何特殊原因?  

    此致、Chase