This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:如何控制 TX7332?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123681/tx7332-how-to-control-tx7332

器件型号:TX7332

您好 TI
我们正在使用 TX7332 +AFE58JD48开发一款新的超薄产品。我们对这两款芯片有一些疑问:
1、TX7332中的有源 T/R 开关可通过 PIN_EN_TR 和 TR_EN_n 进行控制、但每个 PIN_EN_TR 将影响特征通道、并且使用 SPI 更改 TR_EN_n 寄存器需要花费大量时间、我们如何分别即时控制每个通道?
、我所知、TX7332中有源 T/R 开关的 TON 和 TOFF 分别为0.5us 和1.75us、这对于超声波 NDT 的应用来说太长了。我们如何设置 TX7332以使脉冲发生器输出和 T/R 开关输出同时打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  

    由于器件 TX7332在选择性披露下共享、我们希望使对话脱机并讨论您的应用要求。 您能否将您的问题连同  此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?

    谢谢、

    Karthik