This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123406/adc-suggestion

大家好、

(1) ADC 建议-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

继续阅读这篇文章

需要持续捕获、从2个相同通道定期出现3us 脉冲。 我们希望获得更多样本、因此计划使用12位10Msps ADC、 我们正在寻找合适的双通道/双通道 ADC ..由于高速、我们需要 处理更多数据。对于附加的方框图电路设计、请建议使用合适的 ADC 并查看与 MCU 的连接。 (MCU 是固定的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghunath、

    我们的 ADC12010 适用于您的10MSPS 速率、分辨率和输入电压范围、但这只是一个单通道器件、因此您需要其中两个。 另一种选择是使用 具有 某些前端的 ADC3641、这会将0-3.3V 范围减小到该器件可接受的范围。 该器件的优点是具有更低的功耗、双通道器件以及 LVDS 接口、因此更容易实现到 FPGA。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chase W 提出的 ADC 建议 请评论处理 此数据所需的 RAM 大小和 FPGA。

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghunath、

    很遗憾、我无法为您提供有关这些项目的建议。 我建议在 Xilinx 或 Intel FPGA 论坛上提出相关建议。 他们对 FPGA 的能力比 TI 的了解要多得多、这将是更好的选择、因为他们可能会向您推荐一种不需要外部存储器的解决方案。 我要提到、根据您选择的 ADC、捕获的数据大小会有所不同(ADC 分辨率、采样率等)、因此必须分别为每个 ADC 计算对应3us 脉冲(以及之前/之后的任何时间)的内存量。 存储器约束也基于应用是实时处理还是应用需要存储数据。  

    此致、Chase