This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085EVM:与 Windows 10兼容

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121256/dac128s085evm-compatibility-with-windows-10

器件型号:DAC128S085EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPENERGIA

各位专家:  

你好。 我代表客户发布此查询。

以下是客户问题的全文。

"我使用 MSP-EXP430F5529LP 连接 DAC128S058EVM。 我 按照这些说明操作、 在2.2.2末尾遇到问题(更新 USB 驱动程序)。 launchpad 的固件更新成功,但在 设备管理器中找不到任何名为“MSP43-USB 示例”的设备。 我也看不到任何名为"TI_ADC_DAC_EVM"的器件。 在线搜索以解决我的问题我发现 此主题 表明它可能是 Windows 10的兼容性问题? 我连接了设备管理器在所有插件上的外观。 我已重新启动计算机和应用程序、并且我的 USB 已直接连接到计算机、而没有集线器"

感谢你的帮助。 非常感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我看不到 设备管理器的图像。 是否可以重新连接?  

    此 GUI 和 Launchpad 已经很旧了、我们可能无法通过它来支持错误。

    我通常建议的另一个选项是使用 CCS 云编写 Energia 代码、以便通过 SPI 与该器件进行通信。 尝试在客户的 PC 上启动 GUI 可能会更简单。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    感谢您的及时响应。 请参阅随附的设备管理器照片。

    感谢你的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    我将与我的团队详细探讨一些调试方法、但正如我说过的、我们可能无法找到解决此错误的解决方案。 尤其是当错误是由于 Windows 兼容性造成的时。  

    同时、他们是否会考虑使用 Energia 代码使用 Launchpad 而不是 GUI 进行通信?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    ADC 团队可能已经为其中一个 EVM 找到了解决方案。 您让他们 尝试这种方法吗?  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    感谢你的帮助。 我将与客户分享该解决方案。

    我希望这将解决他一方的问题。

    非常感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我现在要 关闭这个线程。 如果您的客户需要更多支持、请回复、我们可以重新打开此主题。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Katlynne!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道在执行我链接的线程中给出的步骤后、他们是否能够与 EVM 通信?  

    最棒的

    Katlynne