This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC7834 AVSS 引脚的散热焊盘

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122854/amc7834-thermal-pad-to-the-avss-pin-of-amc7834

器件型号:AMC7834

各位专家:  

你好。 我代表客户发布此问题。

以下是客户查询的完整记录。

"有一个现有问题:AMC7834:论坛上的散热焊盘接地与 VSS。 我想问与此相关的问题。

我仅使用 AMC7834的 ADC 和 DAC 功能。 我不小心在散热焊盘接地的情况下制造了一个 PCB、但 DAC 和 ADC 工作正常。 但是、我想遵循 TI 在数据表上的建议、并将散热焊盘连接到 AVSS 以用于下一个项目板。

在数据表中、建议将散热焊盘连接到电路板上没有的 AVSS "平面"、以解决散热问题、但我不确定仅将散热焊盘连接到 AMC7834的 AVSS 引脚是否足够。 我希望所附图片能帮助我提出问题"

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个问题

    1. AVSS 电压是多少? -5V?

    2.您是在双极范围还是单极范围内运行 DAC?

    如果 AVSS 为 GND、则没有问题、请将散热焊盘连接到 GND。  

    否则、我们建议将散热焊盘连接到器件的最大负电位、即 AVSS。 如果 AVSS 没有平面、器件仍可在连接到 AVSS 的焊盘上工作、但我们无法保证热性能

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhilesh

    感谢您的及时响应。 请参阅客户的反馈。

    "我的电路板具有-5V AVSS、它始终仅使用-5V 至0V 双极 DAC 模式和 ADC 功能。

    我在所附的123.png 中制造了一个散热焊盘接地的电路板、它对我来说工作正常、但对于下一个项目、我将尝试遵循 TI 的建议。

    我计划制造一个新电路板、将散热焊盘连接更改为随附的234.png 版本。

    我担心电路板可能无法通过简单的散热焊盘连接到 AVSS 引脚。

    散热焊盘连接到什么? 由于我仅使用双极 DAC 和 ADC、因此在将散热焊盘接地时、它可能对我来说很有用。

    如果热性能较差、会发生什么情况? AMC7834是否会强制复位?

    对于 AMC7834性能、接地的散热焊盘与连接到 AVSS 而没有 AVSS 平面的散热焊盘之间的关系更严重?"

    感谢您的帮助。  

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    散热焊盘通过中等阻抗路径在内部连接到 AVSS 电源。  我怀疑 AVSS 上的电流比正常情况下更高(我建议您测量 VSS 电流进行确认)。  幸运的是、这不是一个硬短路、否则您可能会看到很多电流。

    该配置确实超出了器件的绝对最大额定值、并且额外的电流会流经 ESD 二极管、这可能会损坏或影响器件的预期寿命。  因此、我们不建议您继续进行此配置。

    如果热性能较差、您可能会看到器件发热超过建议的最高温度、这可能会损坏器件或缩短其预期寿命。  请注意、AMC7834消耗的大部分功率来自 DAC 输出上的负载。  如果负载极小、则可能不会出现加热问题。  该器件具有本地温度传感器、可用于监测热量。

    谢谢、

    Paul