This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:提供 AINx、AVDD/DVDD 不可用

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120712/ads7038-q1-ainx-is-supplied-and-avdd-dvdd-not-available

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1

大家好、

我们希望在我们的应用中测量32V 的电池电压。 它与分压器相连、因此我们将输入引脚上的电流限制为最大值 0.57mA。

但是、在 AVDD 和 DVDD 可用之前、电压肯定是可用的(由于电源定序)。 这是问题吗?

通过查看绝对最大额定值、我们将超过允许的最大电压、因为它取决于 AVDD。 在这种情况下、我们能否在加电阶段销毁 ADC?

谢谢、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观察结果是正确的、这不是理想情况、会超出绝对最大值

    但是、具有电流限制功能的器件应该可以正常工作。 模拟输入引脚具有 ESD 二极管、该二极管将在模拟输入超过电源电压时打开、然后将电流重定向到 AVDD 轨。 请注意、这一点很重要、因为在此期间、您的电源轨将不再为零。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的快速回答。 还有一个问题。 您是否有任何关于如何测量 AVDD 轨可用之前提供的电压的建议? 我们目前正在考虑在输入线路中添加 FET、以在启动期间切换输入电压。 但当然、这是更多的组件、我们希望减少。

    目前、我们不确定流入 AVDD 轨的泄漏电流是否会损坏我们的 LDO 稳压器。 我们使用的是 TI 的 TPS745-Q1。 它似乎具有95欧姆的内部放电电路、可满足2.2mA 的泄漏电流(总共4个轨)。 但是、当 LDO 未通电时、该放电电路很可能不会处于活动状态。 因此、这可能无法解决我们的问题。

    谢谢、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、  

    如果没有 AVDD 轨可用、该器件将无法运行并完成模拟输入测量转换。  

    为了在 AVDD<AIN 时保护器件、向模拟输入添加串联电阻可限制电流。  

    TI 有一个关于多个主题的视频系列、其中一个主题是 数据转换器上的电气过载、在本主题中、我建议观看或阅读主题11.5保护低电压:改进的解决方案~单击此处~ 和主题 11.7使用 TVS 二极管保护 ADC:改进的解决方案~单击此处~

    此致

    Cynthia