This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8341:ADS8341E

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121858/ads8341-ads8341e

器件型号:ADS8341

我最近正在测试 ADS8341。 我发现了这个  DOUT 始终为高电平。

任何方法或解决方案都值得赞赏。

Channel1:DIN

CHANNEL2:忙

CHANNEL3:DOUT

CHANNEL4:DCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、您的回复太晚了、您是否会在框架内确认 CS 状态? 此外、您是否会分享 ADC 原理图、首先查看 VCC 和 VREF 电源电平以及输入信号源。 您还会确认使用的时钟速率吗?

    我还建议确认器件引脚上的模拟输入电压。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我的 CS 引脚连接到 GND

    输入信号通道1:1.65V 通道2:1.63V,使用差分模式

    时钟频率:2MHz

    如果您需要 更多示波器图片、请告诉我。

    谢谢。

    Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到有两个不同的接地电位。 VCC 和 VREF 用作接地的源是什么?

    至于输入信号、似乎没有显示它们、因为原理图中只有通道0、这些信号的接地电位是多少? 它们将需要使用 AGND。

    原理图通常看起来不错、如果 ADC 引脚上的输入电压已经确认、那么我认为这是一个数字通信问题。

    BUSY 引脚正确地指示转换已完成、这是一个好信号。 所有通道是否显示相同的 FFh 输出?  

    您能否获得清晰 DIN 数据传输的示波器截图来确认数据 是否锁定在 DCLK 的上升沿。

    此致

    Cynthia