This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:如何正确配置 ADC 以对双和输出仪表放大器进行采样。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, LM27762, ADS1256, ADS1285, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122805/ads1256-how-to-properly-configure-an-adc-to-sample-dual-sum-output-instrumentation-amplifiers

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件:INA821LM27762ADS1285ADS1260

各位专家、我尝试使用 LM27762将+5V 电源转换为 INA821的双电源+-5V。 图1.
根据图2、我最终将输出+-4V 信号、那么我应该如何设计 ADC 采样电路?

这只是一个不太简单的演示图、因此 INA821不是电源去耦电容器。  

图1.

----------------------------------------

图2.

----------------------------------------

我旁边有一个 ADS1256。
这是单端双极吗? 还是伪差动?
我是否需要隔离 GND? 我不理解、抱歉。

----------------------------------------

----------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LEO_0916、

    ADS1256具有真差分输入。 事实上、大多数 Δ-Σ ADC 都具有真正的差分输入。 您在帖子中显示的输入范围定义更适用于 SAR ADC。

    请注意、ADS1256只能测量高达电源电压范围的信号、电源电压范围基本上为0-5V (启用 ADS1256内部缓冲器后、此范围会缩小)。 因此、在施加到 ADS1256输入之前、必须对+/-4V 信号进行电平转换和衰减。

    当您说您的信号将为+/-4V 时、您是否尝试使用 ADS1256测量正弦波? 由于 Δ-Σ ADC 对输入进行采样的方式、ADS1256可能不是交流信号的最佳选择。 这可能更适合 SAR ADC、除非您测量的是极低频率正弦波(<1kHz)。 如果您可以提供有关您尝试测量的内容的更多信息、我们可以提供更好的建议。

    此外、您可能还想查看我们的精密实验室 培训材料(第3节)中的 SAR 与 Δ-Σ 信息: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~我主要测量0.075-20Hz 之间的地震信号。 我将使用差分加速计进行测量(+-1G 时的差分电压为+-0.4V)。 由于我要提高 CMRR、因此我为 INA821设置 G=10。 这会导致输出为+-4V。 如果我想简单地说、最好的输出是0-5V 之间吗? 但是、我必须牺牲更高的 CMRR。 或使用高达0-10V 的 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LEO_0916

    我们有专门用于地震测量的高分辨率 ADC。 请查看 ADS128x 器件 :https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=24;32&p1028=1;2&p1130=25;15246

    这些 ADC 专为小信号、低频地震测量而设计。 我们即将发布一款新器件 ADS1285、它包含增益级、因此您无需使用 INA821。 但是、如果您现在需要、一些其他 ADS128x 器件也具有增益级。

    请告诉我、这些器件是否对您感兴趣。 或者、如果您想继续使用 ADS1256、请告诉我。

    传感器输出的共模信号是什么? 您说它是一个差分+/-0.4V、但该信号以什么电压为基准?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复~我将检查您提到的新 ADC、我的共模电压为0.9V、 
    我的传感器有两个信号输出、正输出在+1G 时为0.9+0.2V、另一个是在+1G 时输出0.9-0.2V 的反向输出
    整个系统以1.8V 为基准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LEO_0916、

    将信号提升至+/-4V 的一个挑战是、您必须衰减该信号、因为大多数精密 ADC 只能接受高达电源电压的输入信号。 因此、获取信号并使其衰减没有好处、这只是会增加系统的噪声。

    我会考虑使用双极电源的 ADS128x 或 ADS1260。

    下面我展示了如何使用 ADS1260共模范围计算器(www.ti.com/.../SBAC200)设置您的系统的示例。 您可以使用 LM27762生成+3.5V 和-1.5V 的非对称电源、如图所示。 这会使传感器的共模(0.9V)几乎处于 ADC 输入范围的中间。 ADS1260具有集成的超低噪声 PGA、假设差分输入信号为0.4V 且使用5V 基准电压、该 PGA 的增益可设置为8。

    请告诉我这是否有意义

    布莱恩