This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:无法直接使用 SPI 接口从 ADS1256EVM 检索数据

Guru**** 2537080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122884/ads1256evm-pdk-cannot-retrieve-data-from-ads1256evm-directly-using-spi-interface

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1256

你好。

我 无法直接从 ADS1256EVM 读取数据。

如果 我同时使用 PDK、我可以使用 ADCPro 软件检索它的数据。

这意味着我 的 ADS1256EVM 可以正常工作。

我 可以使用 Raspberry PI 通过 SPI 接口从以下3个不同的 ADS1256板检索数据。

  https://www.aliexpress.com/item/4001153972730.html

  https://www.aliexpress.com/item/32600643862.html

  https://vctec.co.kr/product/ads1256-24%EB%B9%84%ED%8A%B8-adc-%EB%AA%A8%EB%93%88-spi-ads1256-24-bit-adc-module/19216/category/117/display/1/

这意味着我"适度地"了解如何 从 ADS1256检索数据、并且我的软件和配置工作正常。

我对 Raspberry PI 和 ADS1256EVM 的配置方式与对上述三块板的配置方式相同。

但是、我无法 直接通过  SPI 接口从 ADS1256EVM 检索数据。

我怀疑是接线问题。  因此、我 已经多次查看了数据表和用户指南 、但我无法确定 我的错误。

请检查我的配置并留下简短建议。

- ADS1256EVM 上的所有开关和跳线均设置为默认位置。

- SPI 接口通过 J2.3 (SCLK)、J2.7 (CS)、J2.11 (DIN)、J2.13 (DOUT)连接

- DRDY 引脚已接线

-由于我不使用这两个引脚、因此 RESET 引脚和 SYNC/PDWN 引脚连接到 Rsapberry Pi 的3.3V 电压

- DC 5V 由 Rsapberry Pi 通过 J3.3 (+5VA)和 J3.6 (AGND)供电

-未配置其它电线。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngchai Kim:

    您能否提供硬件图片、以便我了解控制器 PCB 如何连接到 ADS1256EVM? 请确保图片中有足够的详细信息、以便我可以看到所有跳线连接、分流器放置等

    您是否将 MMB0主板与 ADS1256EVM 子卡配合使用? 如果这两个电路板仍处于连接状态、请将其断开并通过 J3接头为 ADS1256EVM 供电。 还要确保控制器 PCB 和 ADS1256EVM 之间的接地连接牢固

    ADC 是否进行通信? 您是否收到 DOUT 上的任何内容? DRDY 是否切换? 这将有助于了解 ADC 正在执行(或不执行)什么操作、以便我们进一步诊断问题

    布莱恩