This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:数据表中未明确时序规格

Guru**** 2520220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121003/ads5296a-timing-specification-not-clear-from-data-sheet

器件型号:ADS5296A

我将在2013年10月的数据表(SBAS631)中查看10倍序列化情况的设置和保持时间。

一方面、第7页的表格显示 Tsu = 0.2和 Th = 0.16。 图3中定义了这些参数。

这是指时钟/数据延迟的特定组合(表68和69)、还是指必须始终根据这些表中选择的特定延迟调整的基线?

另一个不相关的问题。

测试模式是否也能在交错模式下正常工作?

谢谢

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我通知相关工程师、他们对此有清晰的了解。  

    我们将在48小时内为您提供答复。  

    此致、
    Nick Zahabizadeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    您所指的设置保持数字仅适用于禁用抽取滤波器的10倍序列化。 有关更详尽的时序信息、请参阅表1-5。  所有这些时序规格都是在输出时钟和数据延迟设置为0ps 时获得的。 也就是说、对于 DELAY_DATA_R = DELAY_DATA_F = 00; DELAY_LCLK_R = 100、 DELAY_LCLK_F = 011。  

    测试模式在交错模式下确实起作用。 但动态测试模式(斜坡、切换或 PRBS)以 Fs/2为单位递增、因为每个单独的 ADC (8个中的1个)以 Fs/2运行。  

      

    谢谢、

    Karthik