This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1544:有关 TLV1544的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121211/tlv1544-question-about-tlv1544

器件型号:TLV1544

您好:

我的客户在使用 TI 芯片时遇到以下异常问题。 请确认、

芯片型号:tlv1544idr

异常数量、5件

异常现象是无法检测到模拟信号

1、 下面是 使用 tlv1544的客户电路设计图、该图已连续使用了8年;

2.出现问题时,在设计要求范围内测试 VREF 和 VCC 电压,分别为2.49v 和3.3V;

3.测试 a0~A3的输入电压、分别有相应的电压值、但没有实际输出;

4.交叉验证:更换 tlv1544后、电路板功能恢复正常、焊接到正常电路板功能的异常 tlv1544也异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否提供串行接口的屏幕截图、即显示/CS、SCLK、SDI、SDO (如果可能、还包括 EOC)的 O 示波器或逻辑分析仪?  根据您的上述描述、我认为没有理由出现任何问题。  您是否已启动 FA 申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom:

    我会让客户提供这些屏幕截图,请帮助分析!!!

    目前 ,没有足够的证据证明这5个芯片异常,而且 FA 请求没有得到 TI 的批准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否获得了我要求的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom:

    我们现在正在启动 FA 请求,、因此我关闭此案例,谢谢!!!